This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01485:问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, MSP430F5132, TIDA-01485

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/643191/tida-01485-questions

器件型号:TIDA-01485
主题中讨论的其他器件:EnergiaMSP430F5132

您好!

我的 PCB 是为教育目的而构建的、但我无法使其正常工作。 我有几个问题。

(1)所示为 SL_C 连接到相位 B 电源块右侧的 C18。 我对此提出质疑、因为所示的 SL_A 连接到相位 A 电源块旁边的 C19、而 SL_C 再次连接到相位 C 电源块旁边的 C22。

(2)我对表1上的三相栅极驱动器下方的注释以及表4上的电流感应电路下方的 R17和 R18相关注释感到困惑。 我只是尝试"按原样"使用 PCB 和固件代码、我不确定应该或不应该根据当前设计安装哪些组件。

(3)我还想知道为什么选择 MSP430F5132进行此设计有什么具体原因。 与所有其他形式的 MS430微控制器相比、是否有任何因素使其更有利于此特定设计? 我想尝试将固件代码移植到 Energia、然后使用 CCS 中开发的程序使 PCB 正常工作。 但是、似乎只有部分数量的 MSP430微控制器与 Engeria 和 MSP430 Launchpad 兼容、而 MSP430F5132不是其中之一。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    请在下面查找我对您问题的评论。

    C18、C19和 C22是 功率级每条桥臂的去耦电容器(抽头)。 例如。 C18是用于 U2的 B 相电源块的衰减滤波器、 应放置在 U2上并 靠近 U2。A 相和 C 相也是如此。这意味着 C18用于 U1并靠近 U1放置、C22用于 U3并靠近 U3放置。 这将有助于获得干净的开关波形。


    原理图显示了带有红色叉号的"请勿组装"部件。 也可以针对装配图和 BOM 进行验证。 默认的"不填充"组件在 BOM 中以"数量"为零进行提及。 三相栅极驱动器下方的注释针对电路板可支持的不同配置提供。 请浏览 DRV8323的数据表 、以了解有关这些配置的更多信息。

    在电流感应方面、默认配置感应低侧 FET 的漏源电压以进行电流感应。 这就是为什么您将 R17和 R18视为"不填充"、感应电阻器下方也进行了注释。


    选择 MSP430F5132的原因有很多:定时器 D 等所需外设的可用性、端口映射功能、内部过流检测比较器、GPIO 数量、25MHz 频率等 现有代码和布局仅支持此器件/系列。 我建议使用 CCS IDE 评估板。 可以 使用 TIDA-01485页面上提供的固件。
    您也可以使用其他系列的器件、如 MSP430G 系列。 但现有的布局可能不支持器件、您可能需要为相同的器件开发新电路板。

    希望它能澄清您的问题。 如有任何疑问、请告知我们。


    谢谢、
    制造商