This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5017:错误"时间步长太小、节点 ux 出现问题:U2_qb_nd"

Guru**** 2536740 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/642356/tina-spice-lm5017-error-time-step-too-small-trouble-with-node-ux-u2_qb_nd

器件型号:LM5017
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在使用 LT Spice 仿真工具来仿真一个包含 LM5017的设计、遗憾的是、我收到超时错误消息"时间步长太小、节点 U1:U2_qb_nd 有问题"、其中 U1是 LM5017参考指示符。  请参阅 下面的 SPICE 错误日志:

请帮助我了解这里的问题。

137行错误:.model U1:_U3_s7:_U3_s7 vswitch off =1e7 Ron=1e3 Vh=2V VT=2.5V TD=0

*无法识别的参数"TD"--已忽略

112行错误:.model U1:_U1_s8:_U1_s8 vswitch off = 1e9 ron=1 vh=1 vt=2.5 td=0

*无法识别的参数"TD"--已忽略

针对.op 点的直接牛顿迭代成功。

忽略空引脚电流:Ix (U1:fb)

忽略空引脚电流:Ix (U1:fb)

将 DEF Con 从0.000199355提高

Sunney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunney、

    由于法律问题(LTSPICE EULA)、我们无法支持 LTSpice 中的模型。 或者、您可以使用 TINA-TI 或 PSpice 模型。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    女,


    感谢您的回答。

    我理解这里的问题、但是您能否至少告诉我这里发生了什么、因为其余电路运行正常、直到我包含 LM5017以获得此错误"时间步长太小"。

    Sunney
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sunney、

    感谢您与我们联系。 如上所述、我们无法支持 LTSPICE 中的模型。
    如果您在使用 TINA-TI 或 PSpice 时遇到任何问题、请告知我们。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Soomen:

    您能否告诉我如何将第三方 SPICE 模型导入 TINA?

    Sunney
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunney、

    您将需要一个未加密模型才能将其导入到 TINA-TI 中。
    如果您不熟悉 TINA-TI、它是 TI 提供的免费仿真器、短视频培训系列将帮助您加快开发速度。

    谢谢、