This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01021:LMX2594电源

Guru**** 2949640 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, TPS7A8300, TIDA-01021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/642420/tida-01021-lmx2594-power-supply

器件型号:TIDA-01021
主题中讨论的其他器件:LMX2594、 TPS7A8300、

您好!

我正在尝试了解 LMX2594的供电方式。

我可以看到有几个选项、其中一个可能使用由 TPS54318RTE 提供的+3.3V_all。

不过、我更想使用 LDO 提供3.3V 电压。

LMX2594由 U12 (TPS7A8300)供电。 U12的输入为5VIN 或 +3.3V_ALL。 我想、提供5V 输入电压会导致 LDO 产生大量热量、而如果您在输出端对 U12施加+3.3V_ALL、则不会得到3.3V 的电压。

那么、我想使用 LDO TPS54318RTE 的目的是产生大于3.3V 的利特勒器吗? 我是对的吗?

很快、我要学习的是为 LMX2594供电的电源链顺序以及每个级输出端的相应电压?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    TIDA-01021原理图显示了为多个器件加电的各种选项。

    在测试过程   中、尝试了各种选项、并确定了最佳选项:使用 LDO (分别为 U12和 U11)为 LMX2594和+3.3V_VCO 供电、以在高频时钟下实现更好的相位噪声性能。 而其他电源使用 TPS54318RTE 生成。  

    因此、在这里、 对 U12和 U11应用了5V 输入电压、以分别生成+3.3V_LMX/+3.3V_LMXRF 和+3.3V_VCO。 原理图应按如下方式更新:删除 L24、L26、L29和 L19并插入 L33、L25、L27和 L21。

    由于 LMX2594不需要任何电源定序  、因此本设计中没有电源定序。

    此致、
    Ajeet Pal