This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01021:SysrefReq 极性

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/642499/tida-01021-sysrefreq-polarity

器件型号:TIDA-01021
主题中讨论的其他器件:LMX2594LMK04828

您好!

在文档 "多通道 JESD204B 15GHz 时钟参考设计(修订版 A) "中、

"由于 LMX2594器件正在主控模式下使用、SysRefReq 信号需要处于逻辑高电平。 为了确保这一点、相应的 SDCLKOUT 引脚被有条件地置为低电平。 在将该信号馈送到平衡-非平衡变压器之前、会交换差分对的正负信号。 这种交换在平衡-非平衡变压器输出端提供连续的高电平逻辑、并用作 SysRefReq 信号"

您能否确认这一点、因为我在 LMX2594数据表中找不到信息。 JESD204B 标准是否暗示了这一点?

查看 原理图、我遵循 U1=LMK04828的引脚3。 它是 SDCLKout1+。 它被路由到 U23=DS90LV028AQMA 的引脚4。 因此,这符合上文的说法。

另一方面、查看 CAD 文档、原理图是可以的、U1的引脚3连接到 U23的引脚4。 但是、在 PCB 中、假设插入了 R27和 R287、U1的引脚3会连接到 U23的引脚3。  

我应该参考哪一个? PCB 模块原理图? U1.3 -> U23.4 或  U1.3 -> U23.3?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    关于 LMX2594的 SysRefReq 引脚逻辑高电平、您可以看到 LMX2594数据表页面- 40 (SYSREF 过程:步骤4)。 这 显示 了在主控模式下使用时 LMX2594 SysRefReq 引脚逻辑要求。

    您应该将原理图作为引脚映射的参考。 CAD 文件尚未根据原理图进行更新。

    此致、

    Ajeet Pal