This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7201

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/642039/tdc7201

主题中讨论的其他器件:TINA-TIMSP430F5529

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我正在尝试测试 TDC7201EVM、为此、我需要一个 MSP430F5529 LaunchPad。 以下是 从 TDC7201EVM 用户指南开始使用 MSP430 Launchpad 的说明。

我遇到的问题是第6步。 我已经按下 BSL (S5)按钮并将 FET 板插入 USB、但我的 PC 无法检测到。 我应该怎么做才能让我的 PC 检测到它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在插入 MSP Launchpad 而未按下 BSL 按钮的情况下、计算机是否能够识别该 Launchpad?

    此致、