This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:瞬态分析统计?

Guru**** 2537360 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/637543/tina-spice-transient-analysis-statistics

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

TINA 帮助在“分析”菜单>“瞬态分析”下列出以下内容...

瞬态分析结果显示在屏幕上后、您可以运行傅里叶序列或傅里叶频谱分析。 将光标放在感兴趣的曲线上、然后单击鼠标右键。 这将弹出一个小菜单、提供以下选项(与显示特性相关的选项之一):

傅里叶频谱
傅里叶级数
统计数据

现在,当我这么做时,我得到了一个菜单,但有完全不同的条目...


如何获取生成曲线的统计数据?

提前感谢、

Herbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫伯特、您好!

    您附加的图像不可见。 请再次附上。 我单击了傅里叶级数选项、但它仅显示以下条目。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它在这里可见、因此我怀疑您一侧有某种滤波器。

    根据 TINA-TI 帮助、应该有一个类似于"傅里叶序列"的"满意"菜单点、但没有。

    基本上、我想得到平均值和标准值。 差 对于给定的曲线、不运行傅里叶级数或频谱分析。

    谢谢、
    Herbert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赫伯特、您好!

    我在 TINA-TI 版本9.3.150.328 SF-TI 帮助中看不到"特性"菜单点。 请您共享您所提及的 TINA-TI 帮助文件吗?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赫伯特、您好!

    我确认此选项显示在 TINA-TI 的工业版本中、但不显示在 TINA-TI 版本中。 我希望这能澄清您的疑问。
    如果您有任何其他疑问、请告知我们。

    谢谢、