This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS57140-Q1:SPICE 文件 txt

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/640593/tina-spice-tps57140-q1-spice-file-txt

器件型号:TPS57140-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、团队、

实际上、我正在尝试使用从 TI 网站下载的模型在 pspice 中模拟 TPS57140。 仿真期间、iam 出现卷积错误。 为了避免我想在 Simetrix 中模拟同一个文件、我需要 Spice 模型的文本文件。 因此、请向我提供直流/直流模块模型的文本文件、并请求您在 SPICE 中为我提供必要的解决方案或建议。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Srikanth、

    您能否与我们分享您的 PSpice 项目? 我们可以看看是否可以解决收敛问题。
    或者、如果您仍然需要未加密模型、请通过电子邮件 www.ti.com/.../calltisupport.tsp 在此处提交您的请求
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Srikanth、

    您能否提供有关 PSpice 仿真器版本的信息以及运行下载项目时遇到的错误的快照?
    我会尝试在我的结尾重复该错误、并将返回给您。

    谢谢、此致、
    Saket
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saket、

    感谢您的快速回复、

    版本16.6

    实际上、该仿真正在执行数小时、之后会生成一些卷积错误。

    下面是 我要仿真的附加方案。

    谢谢、

    Srikant.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    感谢您的善意建议、

    我在下面回答了仿真详细信息、还提出了对未加密模型的请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、团队、

    请支持获取此器件的未加密模型
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Srikanth、

    我们无法在我们的系统中重现此问题。 我们是否可以有一个 WebEx 会议进行同样的讨论。 请告诉我您方便的时间。 我在印度工作(GMT + 5:30)。

    此外、如 Nikhil 已经提到的、要获取未加密模型、请通过电子邮件 www.ti.com/.../calltisupport.tsp 在此处提交您的请求。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Soomen:

    感谢您的回复、

    关于未加密模型、我已根据共享的链接提交了请求、但我尚未收到该文件。
    首先、我想从我的角度尝试使用该模型。
    我将根据数据表中的建议配置对该组件进行仿真。
    我一定会在收到您的团队未加密的模型并在我的结尾再次完成仿真后安排 WebEx 的会议。
    我还在印度工作(GMT + 5.30)

    谢谢、
    斯里卡纳特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、团队、
    通过邮件向 TI 提出申请后、我也无法获取该模型、请支持我获取未加密的 Spice 模型