This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/ADS8881EVMV2-PDK:ADS8881 EVM TINA 仿真

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, ADS8881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/640747/tina-spice-ads8881evmv2-pdk-ads8881-evm-tina-simulation

器件型号:ADS8881EVMV2-PDK
主题中讨论的其他器件:TINA-TIADS8881

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、我正在学习 SAR ADC 的输入驱动器设计和参考驱动器设计。

TINA-simulation 能否 反映实际情况? 如果是、它可以实现多高的精度?

由于我想更改放大器/电阻/电容/基准以了解对性能的影响、但在实验室测试中可能不太容易实现、因此我想使用 TINA。

您可以共享 ADS8881-EVM2的 TSC 文件吗? 我在网上没有找到它。

非常感谢。

此致、

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马克

    TINA 是一款非常有用的工具、尤其是在使用 TI 产品对系统进行仿真时。 这些仿真考虑到器件数据表上的典型规格、稳定时间和输入特性尽可能准确。 ADS8881组件可在以下位置找到: www.ti.com/.../toolssoftware

    EVM 的 TSC 文件不可用、但可以在 TINA 中重新创建 EVM 原理图。 有关在 TINA 中优化 ADC 电路和构建 SAR ADC 模型的信息、请参阅 TI 高精度实验室。 具体而言、此处的视频有助于选择 RC 组件:

    training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-refine-the-r-and-c-values



    祝您工程学愉快!

    Manuel Chavez