This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:使用通孔组件进行 WEBENCH 设计

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/642426/webench-tools-webench-design-using-through-hole-components

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我不确定我是否在这里遗漏了一些东西。

我知道您可以按封装进行筛选并选择替代组件(通常为 SMD)、但是否完全可以仅通过"通孔"来筛选组件?

WEBENCH 是否可以更适合业余爱好者?

Steve。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve
    转到"选择替代件"时、可以单击"显示更多列"。 然后、您应该会看到一个名为 Mount 的列、您可以使用该列进行排序。 目前、我们使用的大多数组件仅为 SMD。 感谢您对 Thruhole 组件的建议。 由于电源可能对这些组件引线的寄生效应非常敏感、因此我们不愿意将通孔组件列入列表、因此满足所需性能将具有挑战性。

    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerold、您好!

    感谢你的答复。

    Steve