This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LM25116:"SIM Export"缺少按钮

Guru**** 2537750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25116, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/640726/webench-tools-lm25116-sim-export-button-missing

器件型号:LM25116
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!
客户有 Webench LM25116设计。 现在他想将原理图导出到 PSPICE 中、但没有导出按钮(如帮助菜单中所述)。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM25116可能不支持 SIM 导出、或者可能是 webench 中的错误。 我将把它移至 webench 论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、
    我们正在开发的队列中启用 LM25116的"SIM Export"功能。 一旦 TI.com 上提供、我们将立即通知您
    谢谢。

    此致、
    Maqbool
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maqbool、
    您能给我一个估计的时间表吗?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、
    让我在明天带着预计的时间表回到您的身边。
    谢谢。

    此致、
    Maqbool
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、
    我们将在年底之前为此器件启用此功能。 在平均时间内、您可以使用 WEBENCH 内部的仿真功能。
    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!
    客户需要波特图来评估稳定性。 他有一个感应负载并在 webench 中对其进行了更改。 如果您这么做、webench 将不再提供波特图。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在、客户将 PSpice 模型下载到 TINA-TI 中。 导入的 LM25116模型仅有6个引脚(而不是20个引脚)。 例如:无法进行电流感测。 是否有一个具有所有功能的增强型模型?

    此致、Holger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、
    平均模式的引脚通常较少。 正常情况下、平均值模型工作所需的引脚。 其中一些可以建模为参数、您可以将其传递到模型而不是显式引脚。

    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、

    我的典型工作流程如下:

    我严格使用平均值模型来设计或分析环路响应。   使用有限的引脚、因为它们在频域中没有特别的相关性。  当我 使用所选的输出滤波器实现稳定环路后、使用时域瞬态模型评估其余性能、例如启动行为、瞬态负载阶跃响应和过流保护。

    希望这有助于澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、
    您可以发送我的 TINA-TI 项目吗?
    您进一步了解 PSPICE 的加密模型是否得到了增强(使用所有引脚)?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Holger、

    我没有任何针对 LM25116的未完成项目。 我只评论了我的典型工作流程以及如何使用两种不同类型的模型。 让我进一步阐述一下。

    一般而言、但并非总是如此、我们发布了两种不同类型的模型:平均模型和瞬态模型:
    平均值模型是用于生成波特图的频域模型。 它们主要基于具有有源节点、无源节点和公共节点的"APC 开关"类型模型。 该模型真正需要的就是输入电压引脚、开关节点引脚和接地引脚以及补偿误差放大器、因此您还需要包含 FB 引脚和 COMP 引脚。 此外、您还需要指定开关频率、以便您可以使用 RT 引脚、或者更有可能在模型中仅使用参数字段来指定频率。 因此无需在平均值模型中提供其他引脚。

    瞬态模型是一个时域模型、允许您将信号视为电压或电流与时间的关系。 您可以使用这些模型来检查启动和稳态行为以及瞬态响应。 这些模型几乎始终对所有引脚建模、因此您可以查看各种引脚电流或电压波形随时间变化的情况。

    这些模型在 pspice 环境中开发、然后移植到 TINA-TI。 它们在功能上是等效的。 加密模型和未加密模型之间没有功能差异。 加密模型隐藏模型的所有内部工作、因此当解密模型处于"打开"状态时、它们就像"黑盒"一样工作。

    因此,您实际上有两种不同的模型类型,用于两种不同的用途,它们相互补充。 某些建模系统(如 SIMPLIS)使用公共模型进行时域和频域分析、但 pspice 不会这样工作、至少对于我们提供的模型类型而言是如此。

    我希望这有助于更好地解释问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、

    我尝试了 pspice 平均模型。 它运行良好。 您应该能够下载平均模型、然后修改原理图以匹配 Webench 原理图。 我知道它不像直接导出那样简单、但只有少数组件需要手动编辑。 在 pspice 中、您也可以包含电感负载。 请告诉我这是否对您有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、
    我们没有适用于此产品的 TINA-TI 模型、但有一个 PSpice 未加密模型、您可以将其导入到 TINA-TI 中。 您可以在产品文件夹的工具和软件部分查看可用模型。
    www.ti.com/.../toolssoftware

    以下是有关如何将 PSpice 模型导入 TINA-TI 的培训视频。
    training.ti.com/importing-spice-models-tina-titm-simulator

    此致、
    Gerold