This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:设置电容器上的初始电压(或流经电感器的电流)

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/642566/tina-spice-setting-initial-voltage-on-capacitor-or-current-though-inductor

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

通用电容器 C 有一个初始电压的设置(通过单击组件来访问)、但是它似乎不做任何事情。  我在一个没有源极的简单 CR 电路中将初始电容器电压设置为随机值、并希望在进行瞬态分析时看到电流衰减。  我是否误解了此功能?  我在通过电感器的初始电流方面也有类似的问题。  我想 A 可以通过编辑宏模型来解决这个问题、但为什么这个功能不能像我预期的那样工作。

我的较远距离目标是使用初始值来帮助启动晶体振荡器、但无论这种方法是否正确、我都希望了解这一特性。

谢谢、

Johne2e.ti.com/.../Initial-Capacitor-Voltage.TSCe2e.ti.com/.../Initial-Inductor-Current.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    如果您希望初始电压/电流在 TINA-TI 中正常工作、则必须执行以下操作。

    1.如果您使用"计算操作点"选项来运行瞬态分析、请转至分析->设置分析参数->具有初始条件的操作点、将其设为是。

    2.如果您使用"使用初始条件"运行瞬态分析、则可以直接运行瞬态分析而无需修改分析参数。

    如果您仍面临任何问题、请重新发送.tsc 文件、因为我无法打开前一个文件。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soomen:

    就是这样。  非常感谢您的帮助。

    John