This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS92640:TPS92640:WEBENCH 仿真

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92640, TPS92510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/642312/webench-tools-tps92640-tps92640-webench-simulation

器件型号:TPS92640
主题中讨论的其他器件: TPS92510

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好!

对于 TPS92640、有两个问题。

Q1:TPS92640无法进行 WEBENCH 仿真。
  TPS92640是否与 WEBENCH 不兼容?

  在使用 TPS92640的设计中、
  必须评估环路响应特性(相位、增益)。
  我该怎么做?

Q2:在 TPS92640中、从输入电压(VIN)应用到开关输出的时间可能更长。 什么可以被视为原因?

如果您有任何信息、请告诉我。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、
    TPS92640尚未在 Webench 上启用、但我们计划在未来几天将其集成到 Webench 上。
    谢谢。

    此致、
    Maqbool
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shing、

    要回答您的其他问题、可以通过在射频(来自 CS 引脚)上注入信号并测量输入到输出传输函数来测量环路增益。 请参阅 slua628a (使用 TPS92510进行设计)有关如何实现此目的的示例、这是相同的方法。 但实际上、该器件具有迟滞特性并具有固有稳定性、因此也具有非常高的带宽。

    至于切换之前的时间、取决于 COMP 达到特定值的速度。 这取决于输出电容和 COMP 电容。 减少其中任何一个都将缩短运行时间(对于大多数应用、该器件无需输出电容即可运行、并且可轻松低至1nF COMP 电容)。 但愿这有所帮助。

    此致、

    克林特