This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00122:UCD 8220和 MSP430

Guru**** 2536400 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/641706/tida-00122-ucd-8220-and-msp430

器件型号:TIDA-00122

尊敬的先生:

能否修改输入以在18VDC 输入之前正常工作

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Neelesh

    我已要求原始设计工程师回答您的问题、由于假期、可能需要等到下周初才能得到回复。

    此致

    Peter