This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00366和 TIDA-00736的示例代码

Guru**** 2537890 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00366, TIDA-00736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/638624/sample-code-for-tida-00366-and-tida-00736

主题中讨论的其他器件:TIDA-00366TIDA-00736

尊敬的 TI 专家:

我正在查找 TIDA-00366和 TIDA-00736的示例代码。 请您向我们提供这些信息吗?

此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请任何人回答我的问题吗?

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我正在等待 TI 反馈...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kaka、

    我可以在处理 TIDA-00366时进行讨论。 我们目前还没有发布测试软件、因为我们没有编写任何文档来安全地使用该软件。

    查看此链接、它介绍了一种替代方法: e2e.ti.com/.../2368908