This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00443:原理图中二极管 D2的用法

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/638368/tida-00443-usage-of-the-diode-d2-in-the-schematics

器件型号:TIDA-00443

目前正在尝试执行 PFC 电路、我在这里对设计有一些疑问(TIDA-00443)

  • 为什么在电感器上使用二极管 D-2?
  • 电阻器 R-3 (1.05ohm)不可用是否可以使用1.1 ohm 代替它?

提前感谢、

Sivakumar.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sivakumar、

    我已要求我的同事在您的问题上提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Don Dapkus:

    谢谢! 等待答复:)

    此致、
    Sivakumar.S
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sivakumar、

    感谢您的耐心!

    R3是用于调整 FET 压摆率的栅极电阻器。 使用稍微不同的值是很好的;实际上、根据您的布局、您可能需要对其进行调整。

    对于 D2、它用于在启动时为输出电容器充电。 通常情况下、肖特基二极管的额定值不足以应对浪涌电流、因此我们使用 D2作为启动时对输出电容器进行部分充电的路径、以保护升压电路中的肖特基二极管。 您可能能够调整 RCL1的值、以将浪涌电流限制为肖特基二极管(D1)可以处理的电平。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Don Dapkus:

    非常感谢您的支持!

    如果我有任何疑问、我会尝试一下电路、然后回来。使用电路板完成后、我将对其进行测试并告知您。

    谢谢、此致、
    Sivakumar.S
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Don Dapkus:

    我们已经测试了 PFC 板、我遇到了以下问题和观察结果...

    我们为偏置电压和 PFC_on 提供了一个来自 RPS 的外部15V 直流电源
    2.我们缓慢增加 PFC 转换器的输入交流电压(使用自动变压器)。 我们观察到存在异常浪涌电流(@在40V AC 左右)。 我们还发现、该点的栅极脉冲占空比超过90%。 然后、我们关闭了 Vcc 和交流电源。
    然后、作为下一步、我们将输入电压设置为200V AC RMS (预期占空比将被限制为一个更小的值)、然后打开偏置电压和 PFC_ON。 这会导致整流器附近的 PCB 发生闪光。 保险丝熔断。 我们稍后发现 MOSFET 发生了故障。 它一直对升压电感器短路。

    我们猜 MOSFET 由于高占空比(> 90%)而产生巨大的浪涌电流、因此出现了故障。 控制器的最大占空比是否可以高达90%?

    我们还观察到、Isense @ 0.48V 上存在峰值电流限值(在并联一个0.02欧姆和0.2欧姆电阻器的情况下、峰值电流限值约为20A)。 是否允许为额定电流为20A 的 MOSFET 提供如此高的电流..

    请帮助解决问题以继续...

    谢谢、
    Sivakumar.S
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sivakumar、

    关键问题似乎是在浪涌电流限制激活之前打开继电器。
    如果按照上述说明同时存在 PFC 导通和偏置、则继电器会通过浪涌电流限制电阻器导通。

    您应该只提供偏置电源、并且不应为 PFC-on 提供任何信号。 PFC-on 只是为外部微控制器提供的附加输入、用于在电压升压后打开继电器。 请保持 PFC-ON 引脚断开、以便继电器在电路板上存在交流电压感测电路的情况下运行。

    谢谢、

    此致、
    Latif
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Latif:

    仅当提供 PFC_ON 信号(PFC 关断电路)时、控制器的 VCC 才会打开、PFC_ON 也会激活继电器打开。
    我认为向 PFC_on 提供延迟信号不会解决该问题。

    此致、
    Sivakumar.S
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sivakumar、
    请卸载 D10、以便 PFC 打开信号隔离进入驱动继电器的信号。
    谢谢、
    对此,
    Latif Ameer