我构建了 PMP7605 (TIDA-00120)太阳能充电控制器参考设计。 我使用 LaunchPad 和 CCS 对微控制器进行了编程、硬件似乎正常工作。 但是、我无法连接 GUI。 我已尝试使用文档中所述的 Launch Pad、如图所示连接到 UC 的 P2.4和 P2.5 (硬件上的 L2和 L3)。 但是、当我尝试连接时、我的 PC 出现错误、并且我在 TXD 或 RXD 上看不到任何活动。 在尝试连接 GUI 时、硬件由实验电源供电、电池板输入上的电压为19V。 我已从 J4引脚1和2连接跳线、并按照文档中所述将 TXD 和 RXD 连接到 L2和 L3:
MSP430 LaunchPad 用于建立与硬件的连接。 同样的 LaunchPad 也可用于对控制器进行编程。 要对控制器进行编程、请 将 Vcc、测试、复位和接地引脚从 Launch Pad 上拔出、并连接到电路板的相应引脚。 要将硬件连接到 GUI、请分别将 LaunchPad 的 Rx、Tx 连接到 L3、L2指示器引脚并使接地短路。
这些文档还建议如下:
如果无法建立连接、请检查以下内容。
•EVM 已通电。
•3V3 (JP1)跳线就位。
•PC 与硬件之间的连接电缆已连接。
这些会引起一些问题。
(1) EVM 电源是什么? 在文档中没有提到"EVM"。 它们是否指硬件(PMP7605)?
(2)原理图上没有 JP1。 它们是指 J4引脚1和2吗?
(3)您能为我提供有关连接 GUI 的任何其他帮助(建议)吗?
此致、
Jim Lake