This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TLC551:使用正确的 VT 定义解析 NP 和 NZ 参数。

Guru**** 2537130 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLC551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/640955/tina-spice-tlc551-resolve-np-and-nz-parameters-using-correct-vt-definition

器件型号:TLC551
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在尝试在 LTSPICE 中使用您的 tlc551 spice 模型,并收到错误消息: “无法解析.param np ={0.3/(Vt*log(1+5.0M/ISP))”和“无法解析 .NZ 参数={0.3/(*VT log(1+5.0M/ISZ)}”。 问题似乎是参数"vt"、该参数在代码中的任何位置未定义、但已使用。

我可以让仿真运行、但它要求我在 NP 或 NZ 的任何定义之前包含语句".Param VT={any number}"。 我不知道“VT”应该做什么,所以我不知道效果是什么,但效果不好。

是否有办法让仿真运行而不随意修复 VT? VT 代表什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pongo、

    在这里、VT 表示温度为20°C 时的热电压= kT/q = 25mV;
    其中 k =玻尔兹曼常数、T =二极管温度、单位为开尔文、q =电子上的电荷、单位为库仑。
    您可以对模型进行仿真、将 VT 保持为25mV。

    此致、
    Ashis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ashis、

    您是否对代码中未定义此参数的任何地方有任何想法? 我正在尝试了解可能导致此问题的原因、以便我可以针对类似问题对代码的其余部分进行故障排除(如果有)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pongo、

    PSpice 仿真器默认将 VT 取为25mV。

    此致、
    Ashis