This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54325:在哪里可以选择 webench 中的 PCB 层数?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/641659/webench-tools-tps54325-where-can-we-choose-the-numbers-of-layers-of-pcb-in-webench

器件型号:TPS54325

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我有一位客户、他很想知道如何在我们的 Webench 中选择 PCB 层数。  它是否总是 4层?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

             我们无法在 WEBENCH 中选择所需的层数。 我们只能下载具有 WEBENCH 中默认可用层数的文件。

    层数从2到6不等、具体取决于我们在 WEBENCH 中选择的设计。

    此致、

    Janardhan S