This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28950:UCC28950支持未加密模型

Guru**** 2535770 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/640112/tina-spice-ucc28950-unencrypted-model-available-for-ucc28950

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

UCC28950的未加密模型目前是否可用(当然要签署 NDA)或 LTSpice 的模型? 如果是、请向我提供 NDA 流程滚动说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、

    由于法律问题(LTSPICE EULA)、我们无法在 LTSpice 中分发模型。 如果您需要、我们可以将此模型转换为 TINA-TI 供您使用。 或者、如果您无法操作您的本地 AFA 并请求未加密模型、我们可以将其发送给您。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您分享什么是不使用 TLA 的"AFA"(三个字母首字母缩略词)。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、

    对于[器件]、遗憾的是未加密的 SPICE 模型无法分发。 给您带来的不便、我深表歉意。

    谢谢、