This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00555:隔离式电流和电压测量

Guru**** 2466300 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00555, AMC1100, TIDA-01214, TIDA-00080, TIDA-00738, ADS8588S, TIDA-00834, TIDA-00307, ADS131A04, ADS131E08, TIDA-00661, TIDA-00810, TIDA-00835, MSP430FR5994, TIDA-00929, TMS320F28377S, TIDA-00601, TIDA-01088, TIDA-01094, MSP430F6779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/640029/tida-00555-isolated-current-and-voltage-measurement

器件型号:TIDA-00555
主题中讨论的其他器件: AMC1100TIDA-01214TIDA-00080TIDA-00738ADS8588STIDA-00834TIDA-00307ADS131A04ADS131E08TIDA-00661TIDA-00810TIDA-00835MSP430FR5994TIDA-00929TMS320F28377STIDA-00601TIDA-01088TIDA-01094MSP430F6779EVM430-F6779

TIDA-00555  和 TIDA-00810等三相能量应用中、是否可以 通过在 ADC 之后而不是在 ADC/MSP 之前的每个通道上应用 AMC1100来实现三相隔离测量? 它在成本和性能(线性)方面可能更有效。 潜在的障碍是什么?

此致、
ADI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们正在尝试查找此 TI 设计的所有者、以便更好地回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 基辅

    数字隔离可提供所需的性能、有关数字隔离的更多详细信息、请参阅 TIDA-01214。

    如果您希望将主机与测量端隔离、则可以应用数字隔离。 这无疑会优化成本

    如果您使用的是电流互感器或 Rogowski 线圈、这是可能的。

    如果您计划使用分流器进行电流测量、则需要使用通道间隔离、并且您将需要使用 TIDA-00080或 TIDA-00555。

    请提供有关应用程序和卷的更多详细信息吗?

    谢谢

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kallikuppa、

    由于精度要求、我正在实施基于分流器的电流测量。 在这种情况下、我将使用连接到16位 SAR ADC 的隔离放大器(具有 Σ-Δ 调制器)、并希望最终实现至少13位的精度

    谢谢、
    ADI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 ADI
    看起来不错。 什么是终端设备?
    我们有许多 TI 参考设计可供您根据应用进行利用
    您已经提到的 TIDA-00080和 TIDA-00555。
    如果您正在寻找扩展范围测量、TIDA-00738是一个很好的参考。
    对于基于 SAR 的解决方案、
    我们有使用 ADS8588S 的 TIDA-00834、ADS8588S 是一款同步采样16位 ADC
    我们为多路复用16位 ADC 提供了 TIDA-01214和 TIDA-00307
    我们还在需要高精度时提供 Δ-Σ ADC
    您可以参阅具有24位 ADS131E08的 TIDA-00661和 TIDA-00810或使用具有10位 SAR ADC 诊断功能的 ADS131A04的 TIDA-00835。

    谢谢
    Sreenivasa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    感谢您提供大量的附加设计。 我会将外部 ADC 连接到 MSP430FR5994 LaunchPad (256KB FRAM、8KB SRAM)-主要是因为存在数据记录功能(我想存储大量数据)、以及在必要时提供独立模式的 SCAP。

    此致、
    ADI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 ADI
    MSP430FR5994是一款出色的选择。
    它具有一个低功耗加速器、可用于根据需要执行频谱分析(FFT)或数字滤波。
    实际上、我们有一个 TI 设计 TIDA-00929、您可以参阅我们在其中展示了器件功能的部分。
    请提供有关最终应用和公司信息的详细信息吗?
    谢谢
    Sreenivasa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    它是三相隔离式电压和电流测量、即具有记录功能的功率分析仪。 我是学生。

    关于存储值的大小、它将在100到1000 MB (存储瞬时值- U 和 I)的范围内、对于计算值、它将高达200 KB。

    我的其他选项是(LaunchPad):
    MSP432P401R:256KB 闪存、64KB RAM、FPU、32位 ARM、14位 ADC
    TMS320F28377S:32位 Delfino MCU、1MB 闪存/具有 ECC 的164KB RAM、4个16/12位 ADC
    您也可以随意评论我的选择。

    我刚刚想到了-是否可以使用 AMC1304 (需要通过 MCU 进行额外的数字滤波 sinc3)和 MSP430FR5994 (无需外部 ADC)、从而为 U 和 I 提供高于或等于13位的端精度?

    此致、
    ADI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adi、

    您可能会发现以下采用隔离式分流器的 TI 参考设计也很有用。

    这些设计基于使用 MSP430F6779 (A)和 AMC1304等其他器件的 EVM430-F6779。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ADI

    最好参考

    以及

    TIDA-00080和 TIDA-00738、以防您使用 AMC1304。

    建议将 MCU 或 DSP 与内部 SINc3滤波器模块结合使用。

    MSP430FR5994需要分立式 SINc3滤波器实现。

    谢谢

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sreenivasa、

    谢谢你。 Sinc3滤波器只是作为硬件密文提供的?

    此致、
    ADI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 ADI
    这些是 DSP 或 MCU 内部的 Σ-Δ 滤波器模块
    谢谢
    Sreenivasa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、如果我理解正确、它是硬件和软件的组合。

    此致、
    ADI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 ADI
    是的、没错。
    谢谢
    Sreenivasa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Kallikuppa Sreenivasa"]

    建议将 MCU 或 DSP 与内部 SINc3滤波器模块结合使用。

    MSP430FR5994 需要分立式 SINc3滤波器实现。

    [/报价]

    同意。 MSP430F6779 (A)在其 SD24模块中具有硬件调制器和 Sinc3抽取滤波器(请参阅下面用户指南中的方框图)。

    MSP430FR5994也是一款出色的器件、具有可用于滤波的强大低功耗加速器(LEA)模块、但这种方法需要更多的工作来实现。 关于 Sinc3滤波器、它在某些频率下确实有一些固有的衰减、以下博客中讨论了这种情况、供您参考。

    此致、

    James

    MSP 客户应用