This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于照明控制的 PLC?

Guru**** 2536370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/640912/plc-for-lighting-control

我一直在尝试各种家庭和楼宇自动化(ZigBee、Z-Wave)、并认为某种形式的稳健(*非* X-10)电力线控制将是卓越的。

TI (和其他公司)制造 PLC 芯片组、但它们似乎都面向自动功率计读数。 这些解决方案是否适用于照明控制(特别是嵌入在典型的 decora 壁式开关中)?

如果连接这些 PLC 系统需要在楼宇断路器面板中安装特殊硬件、则可以接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Rick、

    TI 针对 G3和 PRIME 的 PLC 解决 方案一直以功率计读数为中心、但这是因为它与这些标准同步的适用用例、而不是因为它是针对此应用定制的。

    我们有一个 PLClite 解决方案,可用于照明应用。

    这些解决方案基本上是自己的调制解调器,它具有一个 UART 接口,用于从任何主机发送命令和数据。

    唯一的不足是解决方案是按原样的,我们不会查看这些解决方案的任何更新或自定义。 这可用作基准。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯。 根据该文档、评估套件使用 CENELEC-A、该器件仅供能源提供商使用。 这表明、对于家庭自动化产品而言、这种方法并不是一种好方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rick,

    PLC-lite 是一种使用 CEN A 的低数据速率专有 PLC 实现。 它基于一个基于 BPSK 的 PRIME-OFDM 解决方案的存储器缩减版本、但增加了 G3协议中的一些稳健性。  

    它不是为电能计量应用而设计的,而是为任何需要低数据速率的应用而设计的,如家庭自动化。

    除非有严格要求不在 CEN A 空间内。

    此致。