This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:能否将 Altium 文件导出到 WebBench 中? 我想对 PCB 进行热分析、WebBench 提供了该功能。 我想将此功能用于 Altium 文件。

Guru**** 2535770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/640183/webench-tools-can-i-export-altium-files-into-webbench-i-want-to-do-thermal-analysis-of-my-pcb-and-webbench-provides-that-feature-i-would-like-to-use-this-feature-with-altium-files

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

是否可以将原理图和 PCB 文件从 Altium 导出到 WebBench?

我不熟悉 PCB 的制作、如果可以改进、我需要一些建议。 有人可以查看我的 PCB 并指出错误吗? PCB 是光伏逆变器(升压+逆变器电路)

如何对 Altium 执行热分析?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rushi、
    对于在 WEBENCH 中启用的 TI 电源产品、您可以从 WEBENCH 中导出布局、以了解您的布局是否与导出布局中的建议相匹配。 您还可以在 WEBENCH 内部进行热仿真、以了解产品的热性能。 请告知我们您在电路板上使用的 TI 器件型号、我们可以查看产品是否启用了这些功能?
    此致、
    Gerold