This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:输入端的相移全桥 Ucc28950和三相整流器

Guru**** 2537850 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/640573/tina-spice-phase-shifted-full-bridge-ucc28950-and-three-phase-rectifier-at-the-input

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你好

我已经按照标题线程中的说明准备了一个仿真。 我按照28950的参考设计中给出的参数设置进行分析。 现在、稳态预计在0.75秒后达到

我已经运行了半小时的仿真、它甚至不是1%。 那么、我应该如何修改参数设置以正确地对其进行仿真、同时也要减少它花费的大量时间呢?

是否有任何参考?

谢谢

Samrat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samrat、

    请您分享您的 TINA-TI 测试台吗?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我有文件。 请建议分析配置参数以运行仿真。

    谢谢

    samrate2e.ti.com/.../SMPS500.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经使用"使用初始条件"对测试台进行了仿真、仿真大约需要11分钟。

    请注意、我们使用的是 TINA-TI 最新版本(9.3.150.328 SF-TI)。 此外、如果您有任何其他疑问、敬请告知我们。


    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,somen
    您能告诉我您的 PC 的规格吗?
    11分钟可能是因为我将最小步长减小到了1E-9。
    谢谢、
    Samrat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的运行时间仅为10ms。
    我预计将在大约1秒的时间内获得稳定状态。
    您可以建议进行任何其他更改。
    谢谢
    Samrat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samrat、

    我使用了4核2.8 GHz 机器来运行仿真。

    您可以尝试将"TR 最大时间步长"增加到50n、并检查它是否提供预期结果。

    您将在 TINA-TI 帮助中找到有关分析参数的更多详细信息。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,somen
    它不工作。
    稳态解算器是否可以帮助实现结果?
    参考设计中给出的分析参数非常适合在24msec 的时间内运行仿真。 现在、稳态电压预计会达到大约0.85秒
    如何在这里实现这一点?
    请帮助
    谢谢
    Samrat