This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 栅极驱动变压器解决方案中二极管的原因

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/640523/slua669-reason-of-diode-in-gate-drive-transformer-solution

您好!

我想知道 http://www.ti.com/lit/an/slua669/slua669.pdf 图5中的 Q1和 Q3 NMOSFET 将如何放电。  

我认为、D1和 D3会阻止其放电、从而始终开启。

如果我错了,这些二极管的用途是什么?

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../slua669_5F00_fig5-edit.pdfHelloCatalin、

    感谢您关注 TI 的栅极驱动器产品。 我是 TI 高功率驱动器产品线的应用工程师、将负责回答您的问题。 我查看了有关您的问题的 SLUA669应用手册中的图5。 我看到您提出问题的原因、如您提到的、简化图 D1和 D3中的图将阻止栅极驱动关断路径。

    我要附上图5的修改版本、其中显示了 MOSFET 栅极驱动器关断的常用配置。 二极管 D1和 D3可与所示的 PNP 晶体管一起使用、其中导通电流路径通过 D1和 D3、关断路径通过 PNP 下拉晶体管。 如果未使用 PNP 晶体管、则电路中不应包含 D1和 D3。

    此致、

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Richard、这解决了我的问题。
    既然我们已经了解了这一点,您能告诉我常见的 D1和 PNP 下拉晶体管选择吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Catalin、
    我很高兴我能够帮助解决这个问题。 对于我在这些应用中看到的常见部件、2N2907 (或许多类似器件)和2N3906是通常用于栅极驱动应用的 PNP 晶体管。 对于二极管、由于平均电流较低、我在许多情况下看到了1N4148或1N914二极管、或者 MSS1P3L 1A 30V 二极管等小型肖特基二极管更能驱动更大的器件。

    此致、
    Richard Herring