This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:保存图解(瞬态分析)选项

Guru**** 2537880 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/640788/tina-spice-saving-plot-transient-analysis-options

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我将在 TINA 中运行瞬态分析、以绘制多个输出波形。  图最初显示在一个 XY 图中、使用视图选项卡、我可以选择单独绘制曲线。  单击图中的轴区域并选择属性、我可以设置轴属性、如节拍数和上限/下限比例。  我每次运行瞬态分析时都必须执行这些步骤。  是否有方法保存这些设置、以便我不必在每次运行瞬态分析时重复这些步骤?

感谢您就此提供的任何提示。

此致、

Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    简短答案是"是"。 转至 Analysis >> Settings、然后选中下面的黄色框。 如果您不熟悉 TINA-TI、我建议您浏览下面列出的培训系列。 它涵盖了许多基本功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    这是我第一次尝试的方法、但这不会保留设置。 我必须错过一些步骤...

    谢谢、此致、
    Joseph
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joseph、

    试试吧。 如果它不起作用、请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    我启用了"记住图表设置"并匹配了屏幕截图中的所有其他设置、但它对我不起作用、这意味着每次运行分析时、我必须设置视图设置以及曲线属性(对于比例分辨率)。

    此致、
    Joseph
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已离线解决:

    默认情况下、可以在原理图上的任何探针末尾添加":1"来分隔曲线。 这会将所有波形分成单独的窗格、并将该波形作为第一个波形放置。 同样、您可以在末尾添加":2"、":3"等以提供波形的顺序。

    记住图表设置可用于记住模拟运行之间 X 轴和 Y 轴的刻度。 不记得的是轴显示的精度。 如果将其从默认值2更改为默认值2、则在后续运行中、它再次默认为2、并且不记得先前的设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Nikhil、

    这解决了我的问题/

    此致、
    Joseph