This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00779:TIDA-00779电源连接器的部件号

Guru**** 2538310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/640302/tida-00779-part-numbers-for-power-connectors-for-tida-00779

器件型号:TIDA-00779

尊敬的 TI 工程师:

我在 BOM 中找不到 P1、P2、P3输入电源端子和 P4和 P5输出端子的器件型号。 共享设计中使用的确切器件型号。

此致、
Vatsal

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Vatsal

    我需要联系原始设计工程师以获取所使用的器件型号。 您应该会在一天内看到响应。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vatsal、

    很抱歉、对于较晚的响应、P1、P2和 P3直接通过线缆连接、不需要连接器、对于 P4和 P5、请使用7797-2 (Keystone Electronics)、您需要的任何进一步帮助、请随时通知我、谢谢。