This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00421:串行器物理地址

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/640345/tida-00421-serializer-physical-address

器件型号:TIDA-00421

您好!

原理图中提到了一个地址、tidrjx7 (OV10640接口与串行器)- 0111101x。 这是串行器的地址吗? 我只是想知道它是否正确、因为我发现它为0xB0。  

如果提到的地址正确、您能告诉我您是如何获得的。?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Blessy、

    正确;串行器位于0xB0处。 原理图中显示的0111101x 必须为错误、因为本设计中不应存在任何具有该地址的器件。 串行器数据表显示0xB0 (8位)或0x58 (7位)是由原理图中所示的电阻分压器设置的地址、而 Omnivision 成像仪只能具有地址0x20或0x30。

    感谢您将此事提请我们注意。 我们将尽快纠正此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    感谢你能抽出时间。 还有一件事。 在 VisionSDK 3.1中的一个代码中、我找到了这个

    BspUtils_Ub960I2cParams gUb960Cfg_IMI[]={
    /* IMI OV10640 1 */
    {0x4C、0x01、0x0}、
    {0x58、0x58、0x0}、
    {0x6D、0x7D、0x0}、
    {0x5D、0xB0、0x0}、--- >提供给解串器的串行器地址
    {0x65、((UINT8)(IMI_PORT_0_SER_ADDR << 1U))、0x0}、
    {0x5E、0x62、0}、--- >这是将传感器地址分配给解串器的部分。 为什么为0x62? 为什么不是0x60 (8位)?

    我们使用 TIDA-00421作为接口、并通过0X62获得视频输出。 我尝试将此值更改为0x60、但无法获取输出。

    感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Blessy、

    由于我们在运行于 VisionSDK 3.1的代码中没有任何器件、很遗憾、我无法对此进行注释。

    有关 VisionSDK 的更多问题、请参阅 TI 的嵌入式处理支持。