This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01430:三相隔离测量?

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, AMC1301, ADS8350, ADS7850, ADS7250, ISOW7842, ISO7840, ISO7820, MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/640051/tida-01430-3-phase-isolated-measurement

器件型号:TIDA-01430

根据此设计(单相测量)、是否可以 通过应用 ISOW7841或类似的数字隔离器模型(而不是 ADC 前面每个通道的 AMC1301)来实现三相隔离式电压和电流测量(分流器和分压器)?  例如、具有8个差分输入的 ADC、数字隔离器、之后是 MSP 模型之一?

此致、
ADI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adi、

    是的、可以通过扩展来实现三相电压和电流测量。 有多种方法可使用分流器和分压器实现三相测量。
    如果您使用低侧电压测量、则可以将三个相位的基准结合在一起、并为分流测量提供隔离。 您可以使用多通道 ADC 进行电压测量、并使用具有更高通道数的 ISOW7841或类似模型进行隔离。
    2.您还可以实现高侧电压测量并提供相间隔离。 TIDA-001472中使用同步采样 ADC ADS7250 (或 ADS7850、ADS8350)和 ISOW7842显示了这一点。 请参阅此处的设计指南: www.ti.com/.../TIDA-01472

    ISOW7841可通过 SPI 接口与任何其他多通道 ADC 连接。 如果需要4条以上的数字线路、您可以使用额外的 ISO7840或 ISO7820以及 ISOW784X。

    如果您有任何进一步的疑虑、请告诉我。

    谢谢您、
    Prasanna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prassana、

    如果我希望在电流感应中实现相间隔离、因此在电压和电流测量中仅实现1个多通道 ADC、我将不符合要求。
    如果在此类系统中仅使用1个 ADC 和1个数字隔离器、还有哪些其他缺点?

    此致、
    ADI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adi、

    只要您能够将三相测量连接到 ADC 的输入、就不存在仅使用1个 ADC (具有8个差分输入)和1个数字隔离器的缺点。 您能否提供有关您希望用于三种电压和电流测量的配置的更多详细信息?

    谢谢您、
    Prasanna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prassana、

    我正在实施隔离式三相电能计量、要求数据存储时间最长为一天、还需要无线和 Web 浏览器(可选)、U 和 I 测量精度为0.2%(分辨率>12位)。 我会将 MSP430FR5994 LaunchPad (16 MHz、12位 ADC、内置 SD 插槽)与外部16位 SAR ADC 配合使用。

    因此、有2个位置:
    每通道隔离放大器(AMC 系列)+外部 ADC + MSP
    电流感应:通道到通道隔离、电压感应:输入到输出隔离
    ADC +数字隔离器+ MPS

    如果我没有回答您之前的问题、请详细说明您感兴趣的内容。

    谢谢、
    ADI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adi、

    我知道您希望使用分流器和分压器测量三相电压和电流。 感谢您系统的详细信息。
    对于您之前消息中的第二个选项、我的问题是您希望如何配置分流器、分压器和 ADC? 我的假设是、您希望使用单个 ADC 来测量所有6个输入。

    谢谢您、
    Prasanna U R
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是 Prassana、我的第一个想法是对所有输入使用单个 ADC。 在性能方面、它与 www.ti.com/.../TIDA-01472有何不同?

    此致、
    ADI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adi、

    我不确定您打算如何在不隔离模拟信号的情况下使用单个 ADC 的分流器和分压器测量三相电压和电流。
    TIDA-01472在 V 和 I 测量方面具有与 TIDA-01430类似的性能、不同之处在于相位中的电压和电流是同时测量的。 这两者之间的选择取决于相位角测量的性能要求。 对于某些应用、可能不需要同时采样 V 和 I。

    您可能还需要查看规格、例如 ADC 的吞吐量要求、MSP 上可用的 SPI 通道数量和 MSP 支持的最大时钟频率。

    谢谢您、
    Prasanna U R