请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53219A 工具/软件:WEBENCH设计工具
从 Vin=4.75至5.25、Iout=25A、650kHz、0.7ms SS 时间、高 ESR +无纹波电路设计的默认 TPS53219A 设计开始、我将输出电容器从2 220uF 6SVPE220MW Panasonic 电容器更改为 1 330uF EEFS0D331R Panasonic 电容器、负载瞬态仿真未发生变化。 仿真完成后、它会显示具有2个电容器而不是1个电容器的电路。
这使得无法评估不同的组件、但这是确定最佳解决方案所必需的功能。