This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC27201A:PSpice 模型存在格式错误

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC27201A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/640127/tina-spice-ucc27201a-pspice-model-has-format-errors

器件型号:UCC27201A
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

  不编译 ucc27201A 器件的 PSpice 模型(加密和未加密)
采用 pspice (版本17)
它似乎是简单的语法错误。
PSpice 报告错误"16371"字符太多。


*型号版本:final 1.10

在电压源 E_U5_E1中 、表中的"1.1.75"值 看起来不正确。
E_U5_E1        U5_THRISE VSS 表{V (VDD、VSS)}
 (((8,1.45)(10,1.55)(12,1.65)(14,1.75)(16,1.80)(18,1.90)(20,1.95))

加密模型也不会编译。 类似的错误消息。

我已更正 E_U5_E1、模型似乎正在运行。
我没有调试加密模型错误。
 
 想知道是否有人在 pspice 中测试过这些参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Craig、

    在 PSpice 16.2和17.2版本中进行仿真时、我们未遇到任何语法错误。 但是、我们将修改模型中的"1.1.75"值并将其重新发布到 Web 上。

    谢谢、