请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00817
尊敬的所有人:
昨天我了解到、参与开发该电路板的两个人已不复存在。 那么、我想问您:有人知道、从 TIDA-00817开始、我真正需要什么样的硬件? 详细信息:
TIDA-00817是否附带 TMS570 LaunchPad?
2.在哪里可以获得参考设计(第1页的图)中提到的隔离器接口以保护我的 PC?tidubz7.pdf
3.对于演示软件(GUI、LaunchPad 固件)的使用体验、是否有任何有用的说明?
最后:
4.就我所理解的文档而言,电池电流不限于有源平衡器的电流限制(5A),对吧? 当然、如果平衡器无法补偿限流电芯的状态、保护电路会关闭电池[去]充电电流...
感谢你的帮助!
此致、
OLAF