This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMG1205:LMG1205 SPICE 仿真模型(HB/HS 节点上的有源钳位)

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMG1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/639464/tina-spice-lmg1205-lmg1205-spice-simulation-model-active-clamp-on-hb-hs-node

器件型号:LMG1205
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在使用 LMG1205器件进行 SPICE 仿真、并注意到在驱动 GaN FET 时电压超过6.2V。  我使用的是具有0.1uF 自举电容器的高侧开关。

在查看 SPICE 模型时、我注意到 HB 节点相对于 HS 被钳位到7.2V。  这是否正常?  数据表指定的最大值为5.25V。  您能否确认5.25V 是 HB - HS 的最大电压。  我能否简单地更改 SPICE 模型中的7.2V 阈值?

这是 SPICE 模型中的线、我注意到7.2V:

E_U1_ABM2        U1_N16504999 0值{if (V (HB)- V (HS)< 7.2、  
+ 1、0)  }

以下是我正在使用的文件版本(网站上的最新版本):

*发布者:德州仪器(TI)公司 WEBENCH 设计中心
*部件:LMG1205
*日期:2017年3月29日
*模型类型:瞬态
*仿真器:PSpice
*仿真器版本:16.2
* EVM 订单号:
* EVM 用户指南:
*数据表:SNOSD37–2017年1月
*型号版本:最终版本1.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    感谢您与我们联系。 我们将对此进行研究。 如果您发现自举电压超过6.2V、您可以共享应用原理图吗?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soomen:

    这是电路的原理图。  在 HB 和 HS 节点之间测量6.2v。  如果您有任何疑问、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0486.LMG1205_2D00_HB_5F00_HS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    您正处于正确的轨道中。 请将钳位电压从7.2更改为 5.2V。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Arash