This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TLV2370:SPICE 模型不能正常工作

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLV2370

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/638196/tina-spice-tlv2370-spice-model-doesn-t-work-the-right-way

器件型号:TLV2370
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

嗨、您好!

我在 TLV2370的 PSpice 模型上遇到问题。 我尝试了 LTSpice、将其集成到 LTSpice 中、它也可以正常工作、但不是正确的方式!

我添加了我尝试过的仿真电路和仿真图片、您可以看到模型不能正常工作。

遗憾的是、集成的 LTSpice 模型无法将其添加到此处。

提前感谢您的帮助!

谨随信

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    使用 TINA-TI 时是否会看到相同的结果? 如果是、请在此处附上您的 TSC 文件吗?

    此外、在上面的原理图中、关断引脚是悬空的。 请将其绑定到 VCC、然后重试。 尽管实际器件可以具有浮动关断功能、但我不确定该模型是否具有相同的行为。
     
    谢谢、
    JC