This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:传输线路电气行为仿真

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/639169/tina-spice-transmission-line-electrical-behavior-simulation

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我叫 Idan、是一名电子工程师。

在我的应用中、我需要模拟实际长功率传输线路(~600V、几安培)和长串行通信传输线路(RS485、~1MSPS)的电气行为。 我用于电气仿真的主要主要工具是 TINA-TI 工具…

有没有关于这种传输线路的完整模型的建议?

非常感谢、

Idan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Idan、

    虽然传输线路在 TINA-TI 中不可作为一个组件使用、但是在网表级上受支持。 您可以使用标准 SPICE tline 语法并将其打包到宏中、然后在设计中使用它。 我相信您也可以参数化您的子 ckt、如果您想添加多个子 ckt、这将很有帮助。

     

    此致、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Idan、
    正如 JC 所说、TINA-TI 不包含传输线模型。
    您可以使用许多教科书或在线版(如 Wikipedia (en.wikipedia.org/.../Transmission_line))中的传输线方程创建自己的模型。
    这些公式包含单位长度的电阻、电感、电容和电导参数(R、L、C、G)、这些参数应可从电缆制造商处获得。

    获得公式和线缆参数后、您可以创建一个 Spice 子电路、您可以使用新建宏向导将其导入到 TINA-TI 中。 将 Spice 网络表导入 TINA 的分步过程在以下位置提供的应用手册中提供:
    www.ti.com/.../litabsmultiplefilelist.tsp

    但愿这对您有所帮助。 如果您有任何疑问、请告诉我。
    此致、
    John