This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:无法进行 PCB 导出,单击"CAD 文件导出"后不显示任何选项

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/638957/webench-tools-cannot-do-pcb-export-no-option-appears-after-click-cad-file-export

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

今天、当我尝试下载 PCB 设计时、单击"CAD 文件导出"后不会出现"电路板布局"选项。 仅提供原理图。 请参见下面的。 我尝试使用不同的浏览器、但无法正常工作。 请帮助! 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭此帖子、因为这是已存在的另一个帖子的副本。