This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通过步进电机和负载单元实现螺杆驱动平台的反馈控制

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/637908/feedback-control-with-stepper-motor-and-load-cell-for-screw-driven-platform

我有一个项目、在该项目中、我将使用步进电机和称重传感器创建螺杆驱动平台、以测量平台移动时的力。 我需要能够使用闭环 控制反馈来控制此称重传感器和步进电机、也就是说、我使用预先确定的力来控制步进电机在达到该力之前应转动的距离。 我认为我需要某种 ADQ 模块来解释来自称重传感器的模拟信号、对其进行放大、 并将其转换为数字电压、以表示施加的力。为了为 步进电机和称重传感器供电和进行控制、我需要哪种控制器? 此外、是否可以让 LabVIEW 控制此硬件? 假设我已经拥有称重传感器和步进电机、我还需要其他哪些组件? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samuel、

    这是一个广泛的问题。 您能缩小它的范围吗?
    您是否在寻找步进电机控制器?
    如果是、您的系统电压是多少?步进电机的额定电流是多少?