This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:相位+ 180,相位裕度

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/638935/webench-tools-phase-180-phase-margin

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

快速问题。 当我在 Webench 中运行仿真时、我希望能够快速了解我在设计中的相补角。 相位的轴为"相位+ 180"、因此为了找出相位裕度、我应该找到增益0dB 交叉点、识别相位+ 180值、然后减去180、对吧?

例如、在下图中、在~0dB 交叉处、我的相位+180 =~76、那么我的相位裕度= 76 - 180 =-104吗? 这看起来真的很大...

谢谢!

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

      您可以直接从图表中读取相补角。 在本例中、它应该是76度。 您不必进行减法。

    此致、

    Gerold