This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN74CB3Q3251:SN74CB3Q3251 SPICE/IBIS 模型

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/638875/tina-spice-sn74cb3q3251-sn74cb3q3251-spice-ibis-model

器件型号:SN74CB3Q3251
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

是否可以使用 SN74CB3Q3251RGYR 的未加密 SPICE 模型。

我还想为同一部件提供 IBIS 模型。

谢谢、
亚历克斯-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    此器件已存在 IBIS 模型。 您可以在以下位置找到它: www.ti.com/.../toolssoftware。 我们目前没有为该器件开发 SPICE 模型的计划。 如果您对设备工作工具有具体的问题,可以将问题发布到以下论坛 :e2e.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    似乎有一个到 IBIS 模型的链接、但实际的.IBS 文件没有。 我也注意到了几个部件上的问题。

    请给出建议。

    谢谢、
    亚历克斯-
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    感谢您的通知。 我们将对此进行研究并返回。