This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS548A20:原理图干扰

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/638605/webench-tools-tps548a20-schematic-glitch

器件型号:TPS548A20

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我只想提醒团队、该器件的 WEBENCH 原理图中存在明显的毛刺脉冲。

该器件具有28个引脚、无 I2C 通信。

在 WEBENCH 上、有一个29引脚(DNC)以及标记为接地的奇怪 SDA、SCL 和/ALERT 网。 请参阅随附的图片。

此致、

Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

      感谢您的关注、我们正在解决这一问题。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    原理图现已更正。 它将在下一个版本中更新。

    谢谢、此致、
    阿图尔