This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61200:选择用于设计的器件

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/638019/webench-tools-tps61200-select-part-for-design

器件型号:TPS61200

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

无论指定的参数如何、零件都不会包含在零件列表中。

输入电压:2V 至3V
输出电压:5V
Iout:无关

该工具显示已超出电流限制!

数据库中可能有问题、或者我忽略了某个问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernhard、

    感谢您报告此问题。 目前、WEBENCH 不支持 TPS61200。 您在"未找到器件"表中看到的错误消息是错误的、需要更正。

    要查看 WEBENCH 当前支持的所有设备,请转至: webench.ti.com/.../

    此致、

    Srikanth Pam |在线设计工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Srikanth

    非常感谢、您知道何时将 TPS61200添加到该工具的各个器件中?

    此致

    Bernhard Schmidt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bernard
    我们目前没有计划将 TPS61200添加到 WEBENCH 中。 有关可用器件的列表、请访问 webench.ti.com/.../

    此致、
    Gerold