This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMH6881:LMH6881

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMH6881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/638460/tina-spice-lmh6881-lmh6881

器件型号:LMH6881
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

其仿真模型存在以下问题:

  1. 即使其最大值为 增益为26dB、在仿真中、其最大值为 可达到的增益为14dB。
  2. 对于最小增益配置、它提供-5dB 而不是6dB 的衰减。
  3. 其增益设置不遵循增益较低 values.e2e.ti.com/.../LMH6881.TSC 增益控制并行线路的逻辑电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Soumya、

    感谢您的查询。 我将查看您的电路、并告诉您我明天会发现什么。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Soumya、

    您的电路似乎在 INMD 输入引脚上缺少隔直电容器。
     添加后、它似乎可以正常工作。
    附加了修订后的电路。

    此致、
    John

    e2e.ti.com/.../LMH6881_5F00_revd.zip