This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951:支持 TIDA-00951

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28033, TIDA-01281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/637735/tida-00951-support-for-tida-00951

器件型号:TIDA-00951
主题中讨论的其他器件: TMS320F28033TIDA-01281

尊敬的 TI 工程师:

我正在研究隔离式双向直流/直流转换器参考设计 TIDA-00951。 我想在 TIDUD04文档的第3页确认关键系统规格。 此设计是否在充电模式下支持2kW 功率?  

我找不到 TIDA-01281控制卡的 CCS 软件项目的任何设计文件夹。 共享软件文件的链接。 哪个调试器适合这个控制卡上的 TMS320F28033器件?

此致、
Vatsal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vatsal、

    充电电流设置为16A、但在充电模式下可在高达2kW 的功率下工作。 请联系 TI 销售和标记联系点、我们可以与您共享固件。

    此致、
    RAM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RAM、

    充电电流是否存在任何限制? 对于48V 电池组、设计支持的充电电流是否接近40A

    谢谢、

    Vatsal