This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMR14030-Q1:通过 PSPICE 验证扩频

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMR14030-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/636617/tina-spice-lmr14030-q1-verifying-spread-spectrum-by-pspice

器件型号:LMR14030-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我的客户要求通过仿真验证扩频功能。

LMR14030-Q1的 PSpice 模型中是否包含 SS 功能?

如果不是、仿真是否有任何验证方法?

(我确认此请求的背景。)

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将深入研究并在明天回复您。

    谢谢、此致、
    Arpan Gupta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    未对 LMR14030-Q1器件对展频功能建模。 因此、我们无法使用模型仿真来验证特征。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Arpan-San、

    我的客户希望在仿真中比较 EMI 与 wo SS。

    PSpice 模型是否具有同步功能?

    我正在考虑通过同步和振荡器实现伪扩频。

    或者、您是否有另一个可以重现展频的仿真模型?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    LMR14030-Q1 PSPICE 模型没有同步功能。

    此外、我们没有任何其他可以重现展频的仿真模型。

     此致、

    Ashis