This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7819:LM5119参考设计,2DB1694-7

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/636614/pmp7819-lm5119-reference-design-2db1694-7

器件型号:PMP7819

您好!  

在 LM5119参考设计 PMP7819中、有四个2DB1694-7作为 Q9~Q12。
请告诉我这些晶体管的作用吗?
为了提高效率、我认为晶体管使低侧 FET 的下降速度更快。

此致、
Ryuji  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryuji、

    Q9-Q12有助于快速关断低侧 FET、从而降低波特二极管的传导损耗。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、钱圣、

    感谢你的答复。
    对于这些晶体管的选择是否有任何注意事项?

    此致、
    Ryuji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuji、

    电流额定值和适当的封装尺寸是选择这些晶体管的两个因素。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryuji、

    这些 PNP 晶体管用于在高侧 FET 导通时保持低侧 FET 关闭、以防止重新触发。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max San:

    感谢你的答复。
    在选择该晶体管以防止同时导通时、我们应该注意哪个参数?
    与电流额定值和封装尺寸相同?

    此致、
    Ryuji