This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11612:过压保护

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP11612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/637491/pmp11612-overvoltage-protection

器件型号:PMP11612

我是否需要在此电路中添加诸如齐纳二极管或 TVS 二极管之类的过压保护? 此设计用于美国、因此电源电压为110VAC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PMP11612设计用于接收90V-264VAC 之间的输入。 110V 交流运行不需要齐纳二极管或 TVS 二极管。

    谢谢、

    Ryan