This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS54531:如何将 TPS54531未加密模型导入 TI

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/636769/tina-spice-tps54531-how-to-import-tps54531-unencrypted-model-into-ti

器件型号:TPS54531
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

团队、  

我的客户正在尝试将未加密的 TPS54531模型导入 TINA,并在 缺少“*.tld”文件时遇到错误。 你可以帮帮我吗?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    我已经尝试将未加密模型导入到 TINA-TI 中、它正在工作。您可以按照以下步骤操作。

    1. 打开 TINA-TI

           2.转到“工具”->“新建宏向导”

           3.输入宏名称作为 PARTNUMBER_

           4.取消选中"Current circuit (当前电路)"并浏览到保存的.LIB 文件。

           5.在“参数”字段中输入参数(如果存在)。

           6.单击"下一步"。

           7.单击"下一步"。

           8.单击"下一步"。

           9.在 TINA 中插入宏并在符号编辑器中编辑宏符号。

           引脚名称必须符合数据表。

    如果您仍然遇到任何问题、请告诉我。 如果需要、我可以在您的 TI 电子邮件中向您发送包含未加密.tsm 的.tsc 文件。


    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是可行的、但我还有两个问题:

    1.在第一个“新建宏向导”对话框中,“默认值”部分为“标签:”和“参数:”。 当导入类似这样的模型时、我如何知道我是否需要更改或添加到此字段?

    2.如何在"Spice Macros -> SMPS"库中显示新器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在下面找到我的答案。

    1. 我们不会在这里添加/修改任何内容。

    2. PFA 描述如何在 Spice Macros -> SMPS 库中添加新部件的文档。 e2e.ti.com/.../How_5F00_to_5F00_add_5F00_part_5F00_in_5F00_SPICELIB.pdf

    谢谢、