This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9640:G135036LF 电流互感器规格

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP9640, UCC28051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/636920/pmp9640-g135036lf-current-transformer-specifications

器件型号:PMP9640
主题中讨论的其他器件: UCC28051

我正在为电容器组充电电路设计 PFC 级、该电路需要~300W 的最大输出。 基于 UCC28051D、我正在考虑 PMP9640中建议的无桥 PFC 拓扑结构、因为它具有高输出功率、高效率、但也不会受到 CCM 控制器在低负载下运行时出现的劣势(充电期间可能会长时间出现这种情况)。

我的问题:

我没有关于此设计中使用的 G135036LF 电流互感器的任何信息、我无法以任何方式访问 GCI 网站(ISP 问题)。 能够链接/提供数据表甚至绕组比/电感的人。 如果没有、是否有人知道有什么好的资源帮助我完成 CT 设计。

如有有关 RLTI-1109 (主升压电感器)的其他信息、也会有所帮助、但我应该能够对此进行管理。

此外、我们还希望了解有关宽负载 PFC 设计或拓扑的更多注释。

**第一篇帖子,很抱歉我犯了什么错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Callum、

    感谢您关注 UCC28051。 以下是 GCI 的联系信息:

    电话:(972) 423-8411
    电子邮件:gci@gcitechnologies.com

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ben!

    实际上、我在发布后找到了他们的电子邮件、他们在您收到数据表前几分钟就回复了。

    再次感谢、
    Callum