This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:在 Mac 上安装 CCS

Guru**** 2805205 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1187093/codecomposer-ccs-installation-on-mac

器件型号:CODECOMPOSER

您好、E2E 专家、

你好。

下载和安装 Code Composer Studio 10.4版时遇到问题

我可以下载安装程序、但当我尝试打开安装程序时、我只看到一个黑盒、似乎一直停留在那里。 我刚获得了新的 MacBook Pro、所以我不确定它是否与之相关?

我注意到的事项:下载安装程序并单击 CCS 设置文件后、似乎没有响应、没有快速操作? 与尝试下载最新版本的 CCS (12.1)不同、安装窗口将立即弹出。 在单击版本10.4的设置文件后...有时可能20-30分钟后会弹出"安装窗口"...但是它只是一个黑框,没有其他文本、信息或按钮。 它将永远保持这种状态。 我可能会等待更长的时间、但不会发生其他情况。 似乎10.4安装不起作用。

我之所以要使用较旧版本、是因为我订立了一个要构建的项目、工程师建议使用该版本。 我刚有一台新的笔记本电脑、正在尝试重新下载所有应用程序、以便我可以在 CCS 上填充该项目并继续工作。 我可以解决此问题的解决方案有什么想法吗?

当我尝试下载版本11时、我似乎也遇到了同样的问题

最新版本可供我下载、但 v10或 v11不能下载。

提前感谢您。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="480323" URL"~/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1187093/codecomposer-ccs-installation-on-mac 文件]我可以下载安装程序,但当我尝试打开安装程序时,我只得到一个黑盒,似乎一直停留在那里。 我刚获得了新的 MacBook Pro、因此我不确定它是否与之相关?

    MacBook 上的 MacOS 版本是什么? 处理器类型是什么(x86_64? M1? M2?)? 请注意、CCS 10.4.0官方支持的最新 macOS 版本是 Big Sur (11.x)。  

    [引用 userid="480323" URL"~/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1187093/codecomposer-ccs-installation-on-mac "]最新版本的下载对我来说是可以的,但不能是 v10或 v11。

    CCS 12.x 更好地支持最新的 macOS 版本、如 Ventura (13.x)和更高版本的 M1和 M2处理器。

    谢谢

    Ki