This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP30700:PMP30700

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP30700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1186224/pmp30700-pmp30700

器件型号:PMP30700

您好!

请、我能否获得 PMP30700的设计指南、因为我参考了应用手册 SNVA994来进行多轨设计、但在第3.4节和第3.5节中、似乎有一些缺陷和一些错误的计算。 PMP30700是与我所需的设计相匹配的下一个设计。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samant:

    我们没有包含所有计算的详细设计指南。 我已要求 Roberto 帮助解决您可能遇到的问题。 您能告诉我们您要寻找什么公式吗? 此外、我可能建议尝试 powerStage Designer 来帮助您进行计算。

    谢谢、

    Robert  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    除了您的笔记之外、我还建议 Samant 深入了解反激式变压器的内部结构、尤其是我们之前在 PSDS 主题(我认为非常有趣)中的内容:

    https://training.ti.com/flyback-transformer-design-considerations-efficiency-and-emi?keyMatch=FLYBACK%20TRANSFORMER%20DESIGN

    谢谢、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您、Roberto 和 Robert 回来。

    1. PMP30700设计中的输出电容器选择设计有问题。  

    2.如何在本设计中为每个输出选择交叉频率。 经验法则是 Fcross=(Frhpz/5)。

    次级二极管的选择  

    这些是一些基本的疑问。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samant、

    多输出反激式转换器的输出电容选择遵循与单输出反激式转换器相同的规则:通常、我通过将功率除以所有输出来计算该电容。 然后根据电压纹波、瞬态响应和 RMS 电流额定值计算电容器。

    关于交叉频率、对于隔离式 DCM 反激式、限制来自光耦合器;通常我不会将 FCO 推入大于3 - 5kHz、因此最大5kHz 是可以的。 如果它在 CCM 中工作(在本例中类似)、那么您是对的、必须考虑右半平面零点;您可以使用以下公式计算该零点的位置:

    RHPZ = R*(1-D)^2 /(2π* D*Lsec)、其中 R 是负载电阻、D 是占空比、Lsec 是次级侧变压器的电感;以下应用报告(第19页)中提到了此公式:

    https://www.ti.com/lit/an/slva059b/slva059b.pdf?ts=1673530520939&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253DUnderstanding%2BBuck-Boost%2BPower%2BStages%2526nr%253D1077

    现在经验法则是 Frhpz / 5、但为了更安全、我会考虑 Frhpz / 10。

    二极管选择:

    在这里、您必须考虑电压应力(Vin_max * ns/np + Vout +尖峰)、平均输出电流、封装选择(影响热耗散)和最大峰值电流额定值。

    谢谢、

    Roberto