This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 第三方 pspice 模型的 PSpice 显示错误(ORPSIM-15113)模型未定义

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1186158/pspice-for-ti-third-party-pspice-model-is-showing-error-orpsim-15113-model-is-undefined

您好!

我正在尝试在我的仿真中包含用于 LED 的第三方 pspice 模型(Cree XP-L)。 我可以将其添加到原理图中、我已经将库添加到我的仿真配置文件->配置文件中、但当我对其进行仿真时、它仍然显示 错误(ORPSIM-15113) D_D1使用的 XP-L_WHT 模型未定义。

我的仿真在使用电阻器代替 LED 时工作正常。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请分享您的项目和模型文件。

    谢谢、
    JC